This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:SW 英尺处的 PWM 波形将会晃动

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737662/tps54202-the-pwm-waveform-at-sw-feet-will-wobble

器件型号:TPS54202

使用以下电路、Vin=20V 和 Vout=3.6V.负载加上0.5A、但 SW foot 中的 PWM 波形抖动、如何求解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R3应该为10kohm、您可以共享布局吗? 如果布局不好、很容易引入噪声。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确定,将布局包含在问题中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请参阅数据表第1页、"特性"提到了"用于降低 EMI 的扩频频谱"、因此"SW 英尺会晃动"是合理的。
    您可以尝试使用不具有"用于降低 EMI 的展频频谱"的 TPS54202H、并且软件将保持稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以它不会影响正常使用?对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果您仍然担心稳定性、则可以测试负载瞬态和波特图以进行仔细检查。

    肖恩