This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:可闻噪声问题

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738106/tps61196-audible-noise-issue

器件型号:TPS61196

你(们)好。

我的一位客户正在为 LCD 显示屏中的 LED 开发基于 TPS61196的背光驱动器。

对于较低的 PWM 占空比、驱动器将生成可闻噪声、我们尝试更改开关频率、PWM 调光频率、补偿、电感器值、电容器值、 电容器类型等

我们如何消除可闻噪声?

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于 PWM 调光频率范围为90Hz 至22kHz、这在音频频率范围内。 我建议使用几百个调光频率和电解电容器。 请建议您的客户试用。
    肖恩