This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59208F:所有 LED 驱动器引脚的最大电流

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59208F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737796/tlc59208f-maximum-current-of-all-led-driver-pins

器件型号:TLC59208F

您好!

我想要求澄清一下 TLC59208F 器件可以处理的最大总电流。 ABS MAX 表和建议表中的状态50mA、但如果这是每通道限值或整个器件限值、则不会清除它们。 我搜索了数据表的其余部分和其他 E2E 帖子、找不到答案。

对于器件总电流、我的肠道反应似乎很低、因为最大导通状态电阻被称为3.75Ω@ 3V VCC 和50mA 负载电流。 快速完整性检查,50mA 和3.75Ω μ W 时,每通道器件内部的功耗为9.375mW (0.05*0.05*3.75)。 即使采用 TSSOP 封装、且 thetaJA 为108°C/W、仅比每通道环境温度高1.0125°C。

我还查看了 EVM、它的 默认配置看起来是红色 LED @ 20mA、绿色 LED @ 20mA 和蓝色 LED 20mA。 因此、默认设置总共为60mA。 您能否澄清50mA 是每通道电流限制还是器件总电流限制?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    50mA 是一个通道的最大电流。 对于八个通道、总电流应为400mA。

    此致!

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速澄清! 我认为、进行数据表更改以反映这一点会有所帮助。 通过简单地在这些绝对最大值表和建议运行条件表中添加"每个输出"或"每个引脚"、这将更加清晰。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    好建议、谢谢!

    此致!

    肖恩。