This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:禁用时,该同步升压转换器是否应连接输入电压和输出电压?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733818/tps61088-should-this-syncronous-boost-converter-connect-vin-and-vout-when-disabled

器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件: TPS61178

当我的设计中的使能引脚为低电平时(禁用升压)、我有从 Vin 到 Vout 的"泄漏电压"。

这是正常行为吗?

我认为 Vout 处的内部 FET 不允许这样做。

条例草案 C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    这对于 TPS61088而言是正常的。 输出通过上侧 FET 的体二极管连接到输入。

    您的应用中的 Vin、Vo 和 IO 是什么? 您可能会在设计中选择 TPS61178。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Helen。 为了回答您的问题、我将 使用锂离子电池生成5V (Vout)电压、因此 Vin 为3-4.2V。  电流输出在100mA-2A 范围内。

    本着尽可能少变化的精神,是否可以在 TPS61088的输出端添加 FET 电路?

    这似乎是 TPS61178上的 DISDRV 输出的想法。

    我们有一个微控制器、可以从根本上控制 DISDRV 信号的功能。

    谢谢

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    是的,您可以添加外部 FET。 它将解决您的问题。