主题中讨论的其他器件: LMG3410R150、 UCC28730、 UCC28704
大家好、
我是否可以将图像低于底部频率。 300kHz ISO DCDC?
W/W 交流输入->交错式 CRM PFC -> UCC28780 ->两个 LMG3410R150 ->传输-> SR -> DC24V 400W * PFC IC 和 ACF IC Vcc 在 网络待机模式下关闭。
|--->反激式电路。 辅助 Pr. IC 上的功率 和 秒数 DC5V 输出 、可满足网络待机2W 规则。 <= TI 反激不能满足此规则。 Fuji elec 反激式器件。
有问题吗?