This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:TLV62568EVM-884

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737229/tlv62568-tlv62568evm-884

器件型号:TLV62568

你(们)好

我们的客户评估了 TLV62568EVM-884。

VIN=4.4V

VOUT=3.3V

当 EN 为低电平时、输出为1.2V、而不是0V。

我认为 TLV 62568应该关断。

有可能吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    测试期间是否连接了负载?
    该器件没有输出放电

    谢谢、Sabrina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sabrina

    感谢你的答复。
    我将再次检查负载。

    贝斯特此致