This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40210-Q1:无法模拟输入电压:5.5V-27.5V、输出电压:15V、输出电流:2.2A

Guru**** 2521470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736705/webench-tools-tps40210-q1-cannot-simulate-vin-5-5v-27-5v-vout-15v-iout-2-2a

器件型号:TPS40210-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Thread 标题说明了一切。 基本上尝试为这些参数获取 webench 模型、但它不起作用。 进行仿真

输入电压:8-16V

输出电压:12V

输出电流:2A

它可以生成一个没有问题的仿真

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我将把这个转发给我们的 webench 小组。

    谢谢
    Youhao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    如离线讨论的那样、我们已经处理了此修复、并将很快投入生产。

    此致、
    模块