This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2004E:BQ2004E 在电池温度低于 Thtf 之前不会启动充电

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734782/bq2004e-bq2004e-does-not-initiate-top-off-until-battery-temperature-is-less-than-thtf

器件型号:BQ2004E

20节镍氢电池在0.5C 时充电(TM1高电平、M2悬空)。 在 C/8上充电以保持时间(546秒)、然后进行 C/2充电、充电结束时电荷变为零、直到电池冷却至 Thtf (40°C)。 然后、它在 C/8上完成正确周期(0.235∗154分钟、~36分钟)的加注充电并在复位前保持在涓流模式。

我的问题涉及快速充电和加满之间的差距。 虽然这肯定是一种合理的行为、但文本或状态图中似乎没有记录这种行为。 我是否缺少某些东西、或者我的实施中是否存在缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    耳塞、

    根据所提供的信息、在从快速充电模式转换到充电关闭模式之间、您的电池温度(V_Temp)似乎超出范围。 如数据表的"最大电压、温度和时间"部分(第5页)所示、只要 V_Temp 低于 V_TCO、就会发生最大温度终止。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    我们的 Thtf 设置为38.4°C (Vhtf = 1.33V)、而 TTCO 设置为55.8°C (VTCO = 2.0V)。 端接时、电压永远不会降至1.19V (t = 44.5°C)以下。 快速充电由温升速率或 Vtpd 终止(它们非常接近)。 当观察到的电压上升至1.32V 时、加注开始。 模式之间的转换似乎是在 Vhtf < VT < Vltf 范围内进行预测的。 您能否验证或反驳这一点?

    布德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    耳塞、

    是的。 当 V_TEMP≤V_HTF 时、它处于充电挂起状态。 因此、当 V_TEMP > V_HTF 时、加电启动。 (V_HTF 和 V_LTF 的容差为±0.030V)图3。 数据表中的充电算法状态图提供了充电状态转换的可视化表示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alejandro

    第4页讨论了充电周期开始时的充电等待状态。 第8页的状态图仅显示充电挂起作为从"充电完成和脉冲-涓流充电"状态的转换条件。 除了关于 LED 输出的第7页的表2之外、手册中没有提到任何其他正在等待充电的内容。

    我们同意实际操作。 我仍然坚持认为,手册中没有记录这种行动。 预期是充电应在启动后继续;所记录的温度仅是进入快速充电状态的条件、之后只有 VTCO 是退出标准。

    布德