This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:电容测量精度

Guru**** 2927970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737918/bq33100-capacitance-measurement-accuracy

器件型号:BQ33100

读取电容得到无符号整数值,单位为 F 到一个小数点,这是否意味着 步长0.1f 中的电容?  以1F 电容器阵列为例、 最佳精度是10%?  

是否有任何方法可以提高准确度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jelly、

    电容的格式是固定的、以0.1 F 为步长报告。 计算此值、然后将其截断。 1 F 接近电容范围的底部。

    该监测计的大多数读数都是基于电压的。 RSOC 表示可用能量的百分比:(电压-最小电压/充电电压-最小电压)

    为了提高启动或复位后电容或 RSOC 的精度、请运行学习周期。

    由于报告的电容标度是固定的、因此可能会将电流标度技巧与主机 MCU 结合使用。 可能会安装更大的感应电阻器、并对器件进行校准、以将较小的电流报告为较大的电流(利用器件的更大范围)。 然后、可在主机 MCU 上使用此换算系数来调整报告的 ESR 和电容值、但尚未对此器件进行测试。

    此致、
    Bryan Kahler