This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:有时不能#39;t START

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737907/tps65381a-q1-sometimes-doesn-t-start

器件型号:TPS65381A-Q1

大家好、团队成员。

有时、ENDRV 在启动时变为低电平。

此时寄存器如下所示。

原因是什么?

问答模式

SAFETY_STAT_5=0x05 (活动状态)

SAFETY_STAT_2=0x07 (WD_FAIL_CNT=7)

WD_TOKEN_VALUE = 0x88

WD_STATUS=0xA4 (WD_ANSW_CNT=0b10、ANSWER_ERR=1、SEQ_ERR=1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林晓津-圣
    我已将您的问题转发给我们的产品专家。 感谢您使用 E2E。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、您好!

    当 WD_FAIL_CNT > 4时、ENDRV 引脚不会变为高电平。  这在图5-14中很容易看到、 其中显示了复位和使能电路以及各种情况、即使 ENABLE_DRV 位设置为1、也会阻止 ENDRV 变为高电平。  

    在这种情况下、您报告 WD_FAIL_CNT 为7、这意味着看门狗未收到良好事件以将 WD_FAIL_CNT 递减至<= 4、这是 ENDRV 变为高电平的一个条件。  

    您指示的其他 WD_STATUS 位 还指示 MCU 未向 TPS65381A-Q1看门狗发送正确的应答字节。  由于 ANSWER_ERR 和 SEQ_ERR 都设置为1 、因此 MCU 看门狗很可能不会与 TPS65381A-Q1看门狗同步。

    图6-11. 在 Q&A 模式下配置 MCU 并将其与看门狗同步的软件流程图  可能有助于调试 MCU/软件问题。  

    此 Q&A 看门狗计算器常见问题解答也可能有助于:  

    与用于计算应答字节的代码的常见问题解答一样:  

     如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Scott