This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:无法更改安全代码

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27441-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737703/bq27441-g1-unable-to-change-security-codes

器件型号:BQ27441-G1

大家好、我可以写入任何其他数据存储器位置、但我无法写入安全代码子类。 我尝试写入两个相等的16位运算 、并作为单个32位运算。 但在这两种情况下都不执行任何操作、再次读取它将始终返回默认值。 器件未密封且 CFGUPMODE 置位。

我还需要对该存储器位置进行写操作吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roberto

    您是否按照 TRM 第3.2节中所述的说明操作?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回复。
    我执行了这些步骤、并且能够写入其他参数、例如终止电压和设计容量等 但是、我唯一无法修改的是安全代码。 我尝试了不同的值、但它从未改变。 我尝试在单次操作(4字节)中写入它们、甚至是单独写入(2个写入操作、每个操作2字节)、我尝试写入2个相同的密钥、甚至尝试写入它们都不同。
    我认为这可能是校验和的计算方式(我使用的方法与您提到的部分中建议的方法相同)、但它适用于任何其他位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究并返回给您
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、无法使用此特定监测计(bq27441-G1)通过常规数据更新过程更改安全数据类。 TRM 未准确描述此数据类。