This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27210:电压电平

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737794/ucc27210-voltage-levels

器件型号:UCC27210

主席先生,

给出了 ucc27210与伪 CMOS 兼容。 那么、输入电压电平 应该是怎样的?  是0V (低电平状态)至5V (高电平状态)还是3.2V (低电平状态)至5V (高电平状态)。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sravani、

    感谢您关注 UCC27210。 我正在为该器件提供支持、并将回答您的问题。

    如您所述、UCC27210是 psudo CMOS 输入、可提供更高的阈值和更高的迟滞、有助于实现抗噪性能。

    正如您所提到的、典型阈值为5.0V 上升阈值和3.2V 下降阈值。 您需要记住、最大上升阈值为5.8V、最小下降阈值为2.4V。

    通常情况下、对于低电平信号、输入信号应接近于接地、对于高电平状态、输入信号应处于一定的电平。 为了适应最坏情况下的阈值、您需要在高电平状态下输入大于5.8V 的信号。 对于接近接地的低电平状态开关是典型值、无需电平位移低电平状态; 3.2V 低阈 值有助于实现对驱动器输入信号上振铃和噪声尖峰的抗扰性。

    请通过选择该主题上的绿色按钮来确认这是否回答了您的问题。

    此致、

    Richard Herring