This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:如何在 BQ27220中写入 GG 文件?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737871/bq27220-how-to-write-gg-file-in-bq27220

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

如何在 BQ27220中写入 GG 文件? 下面是我的步骤。

点击"ENTER_CFG_UPDATE"、CFGUPDATE 将从0变为1。

2.单击“unseale_full_access”[SEC1:SEC0]将从[1:0]变为[0:1]

3.将"设计容量"从3000mAh 修改为20000mAh、然后按 ENTER 键。  

4.点击"Read All"、 "Design Capacity "值仍然为20000mAh、它是 Wright。

5.单击“导出”并保存 GG 文件。

6.按 txt 打开 GG 文件,并将 “设计容量”值从20000修改为10000。

7.1单击“导入”导入 GG 文件, “设计容量”值从20000到10000,但我 单击“读取全部”,  “设计容量”值从10000到20000。 没错。

7.2步骤6后、 单击"导入"以导入 GG 文件、 将"设计容量"值从20000更改为10000、但我 单击"全部写入"、  将"设计容量"值从10000更改为20000。 没错。 Bqstudio 显示此消息"值超出为参数定义的最小值。:Calibration.Current.RDL Tempco"  

在导出 ot.fs 文件之前、哪个步骤是错误的? 如何纠正?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    20000 mAh 的值超出电量监测计可支持的范围、因此不会写入电量监测计。
    谢谢
    Onyx