This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:校准方面的一些问题。

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737878/bq27510-g3-some-issues-about-calibration

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件:BQ27510
下图是未更改参数的界面,并希望进行校准。  
以下是问题:

如何     通过电阻放电或电荷校准进行校准。 如果我们使用放电校准方法、放电电流是多少? 如何在软件上运行?

2.    从下图中可以直接使用这些电池化学信息吗?

    3.校准后是否需要生成生产文件? 将来是否需要为每个芯片下载生产文件(前提是不能更换电池)?

4.    为什么每次连接后都有不同的接口?

我们    是否可以校准通过接口测得的电压、电流和温度?  

   6.  此接口是否用于设置电池信息? 我们可以读取参数、但在修改后无法写入。 我们如何设置它们?

7. 在学习周期中有多少放电电流和充电电流。 如何开启阻抗学习?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、
    以下链接中的文件提供了有关使用此器件的指导。 该应用手册是为 bq27520编写的、bq27520是一款与 bq27510类似的姊妹器件。 它可以解决您的大部分问题

    www.ti.com/.../slua902

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢
    Onyx