Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM
要求澄清电池端接电压和 Qmax 电池0寄存器中的预期值。
我们将电池组 设计与3节串联锂离子电池配合使用。 这两个寄存器的值应该按每节电池计算、还是按电池组计算?
例如、电池组预计出现故障的电压为9.6V -是否应将电池端接电压寄存器设置为3200mV (9.6V/3)?
电池组的预期容量为4800mAh -是否应将 Qmax Cell 0寄存器设置为1600mAh (4800mAh / 3)?
是否有任何其他寄存器需要每节电池的值、而不是总电池组值?