This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低 Rdson 解决方案

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD16570Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738060/low-rdson-solution

主题中讨论的其他器件:CSD16570Q5B

大家好、

此应用为5V、30A、VDS 压降需要小于20mV。

您是否有任何推荐的 NMOS 器件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    佐伊

    感谢您询问我们的 FET。

    我假设这是一些负载开关应用、而不是开关电源、因此我们可以只查看直流特性。 我还假设栅极驱动电压为10V。
    对于电流为30A 时的20mV 压降、意味着在工作温度下、您将需要介于(20mV/30A) 0.6-0.7m Ω 之间的电阻。

    如果这纯粹是一个直流操作(如热插拔或 ORing)来达到这些电阻、我建议使用的最佳器件是 CSD16570Q5B。