请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL432 Thread 中讨论的其他器件:TL431
大家好 、
客户 现在正在更换无铅技术、这 将提高熔炉的温度。
为了评估组件的可靠性、它们需要 TI 在 焊 锡炉焊料和 回流 炉热分布中提供器件的耐热性(温度与时间)。 您能帮助提供相关数据吗?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.