This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:为什么在未连接适配器的情况下无法重置器件?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737666/bq24725a-why-won-t-the-device-reset-with-no-adaptor-connected

器件型号:BQ24725A

您好!

在数据表中、它指出、如果 ACDET<0.6V、器件将复位、因为 ACDET 来自适配器、如果未连接适配器、则 ACDET 应为0、器件无法工作。

我出什么问题了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、

    您认为哪些功能/寄存器未复位应该复位? 您是否在 EVM 上进行测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、
    我不认为它应该复位。
    我必须犯一些错误才能理解该器件。
    但我不知道我哪里出错了。

    我的理解是、当未连接适配器时、器件将不可避免地复位、因为现在的 ACDET 低于0.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq24725A_5F00_reset.zipHoward、

    我们在工作台上测试了 EVM、并看到寄存器复位。  请参阅随附的。