This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ20502:并行输出

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ20502, LMZM33606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737915/lmz20502-parallel-outputs

器件型号:LMZ20502
主题中讨论的其他器件: LMZM33606

大家好、我想知道上述部件是否可以并联以提供高达4A 的电流?

谢谢

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    LMZ20502没有共享引脚、因此该器件不能共享电流用于并行应用。 电源模块产品系列没有任何能够进行电流共享的微型模块。 如果尺寸不是问题、LMZM33606可作为替代方案、因为它将在未来几个月推向市场。  

    此致、

    Jimmy