This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:UC2843关于负电源输出停止的问题。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734465/uc2843-uc2843-question-about-output-stop-of-negative-power-supply

器件型号:UC2843

尊敬的支持成员:

我的客户使用 UC2843制造了一个负电源。
当输出电流为200mA 时、会出现输出电压停止的现象。

我有疑问。


问题1.
IC 能否在此规格条件下工作?

规格条件
输入电压:24V (±10%)
VOUT:-15V~-24V
输出电流:1A


问题2.
尽管发生了输出电压停止的现象、
它是否被保护功能停止?
还有其他原因吗?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob Lee62837:
    您能否提供一个原理图来说明如何使用控制器。
    如果您无法在 E2E 上分享、请将其发送至我的电子邮件地址:j-leisten@ti.com。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joe Leisten:

    非常感谢您的回复。
    我发送了您的私人电子邮件问题。

    可以检查一下吗?

    最恰当的考虑。

    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob Lee:
    由于此问题现在正在通过电子邮件解决、我将关闭此主题。
    如果需要、请随时打开另一个线程。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joe Leisten:

    我已发送到您的私人电子邮件地址。
    可以检查一下吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob Lee:

    我已通过电子邮件回复。

    谢谢

    Joe Leisten