This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117:LM117KG 裸片器件型号后缀

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM117, LM117QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738021/lm117-lm117kg-bare-die-part-number-suffixes

器件型号:LM117

大家好、

我的裸片分销商告诉我、LM117有以下型号可供选择:

LM117H-MD8

LM117H-MDE

LM117H-MDR

LM117HVH-MDE

LM117HVH-MDR

LM117HVKG-MD8

LM117KG-MD8

 我知道"H"代表0.5A、"K"代表1.5A、"G"代表与 Vout 相连的背面的黄金。

现在、是否有人可以在"HV"、"MD8"、"MDE"和"MDR"方面提供帮助?  我在 LM117QML 数据表中看不到这些内容。

非常感谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    正确的方法是、H 对应500mA 电流限制、K 对应1.5A 电流限制。

    G 表示黄金,但没有 G 的部分也可能会得到黄金。   在本例中、LM117的所有 mil 和太空版本都具有金黄铜(所有这些都在您的列表中)。

    MD8 =军用级

    MDE =航天级、在低剂量率(10mrad/s)下辐射可达100krad

    MDR -航天级、在高剂量率(50至300rad/s)下辐射符合100krad 标准

    HV =高电压、输入额定电压为60V

    如果没有 HV、则输入额定电压为40V

    只要我们关注此主题、就可以选择其他裸片选项

    MDA 和 MDC =商业级

    MDS =航空级、无辐射认证

    TI 从 National Semiconductor 收购的产品遵循此命名格式。   其他 TI 裸片产品具有不同的格式。