This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10504:EOL 计划和备选器件

Guru**** 2974230 points

Other Parts Discussed in Thread: LM10504, TPS65218D0, TPS65023B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737861/lm10504-eol-plan-and-alternative-parts

器件型号:LM10504
主题中讨论的其他器件: TPS65218D0、 TPS65023B

您好!

TI.com 上的 LM10504现为 NRND。 那么我的客户有2个问题。

1. TI 目前是否有此器件的 EOL 计划?

2. TI 是否有替代推荐器件?

对于2、如果我们有任何易于更换的器件、这是很好的。 但是、如果不是、我们需要从客户要求开始、然后推广新器件。 是这样吗?

谢谢、此致、
Shungo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shungo、
    我已将您的问题转发给我们的产品专家、以了解该部件。 您很快就会得到答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shungo、

    [引用 user="Shungo ]1. TI 目前是否有针对此器件的 EOL 计划?[/quot]

     EOL 取决于客户是否正在使用该产品。 截至今天、我还不知道该器件的 EOL 计划。 我们目前正在将某些 ASIC (例如 SSD 专用 PMIC)标记为 NRND。

    [引用 user="Shungo ]2. TI 是否有推荐的替代器件?[/quot]

    LM10504的唯一独特功能是定制定序和 SPI 控制。 我建议使用 TPS65023B 或 TPS65218D0作为替代产品。 TPS65023B 可使用电阻器在外部进行配置、现在可以对 TPS65218D0进行重新编程、从而在您的应用中实现理想的电压和定序。