This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:PSEL

Guru**** 2944860 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ24296M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737932/bq24296m-psel

器件型号:BQ24296M
主题中讨论的其他器件:BQ24295、

大家好、

我们的客户希望使用 BQ24296M 来替代 BQ24295、但布局根本无法修改。

我需要确认 PIN2 (PSEL)和 Pin3 (PG')是否可以悬空。

如果我将 PIN2和引脚3悬空、会有任何风险?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    如果主机未使用 PG 引脚、或在应用中向用户指示电源正常、则可将其保持悬空。

    PSEL 用于在插入适配器时确定输入电流限值、如果 PSEL 为高电平、则为500mA;如果 PSEL 为低电平、则为3A。 如果保持悬空、器件无法保证在 POR (500mA v.3A)时默认设置哪个输入电流限制。 POR 后、主机始终可以通过 I2C 重新初始化输入电流限制、但如果系统中存在负载且初始输入电流限制太低而无法支持、则有可能无法加电。