This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115:TPS2115自动切换迟滞

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2115, TPS2121, TPS2120, TPS2113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737570/tps2115-tps2115-autoswitching-hysterisis

器件型号:TPS2115
主题中讨论的其他器件:TPS2121TPS2120TPS2113

大家好、这是我的设置:

-I 在  自动切换模式下使用 TPS2115

两节锂聚合物电池连接在输入 IN1和 IN2上。  

负载电流为0.8A (恒定功率)。

问题是输入1和输入2之间的迟滞很小、当电池电平都差不多时、输出开始振荡。  我认为这是由于的内部反应而发生的。 电池。 电池上会出现压降、  TPS2115 切换到另一个输入。 然后情况重新出现..

在我的情况下、两个输入必须具有相同的优先级、但必须使用具有更高电压的输入。 是否有任何建议手动增加迟滞 或使用其他器件解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darius:  

    感谢您与 E2E 联系! 问得好、时序好、我们实际上刚刚开始对最新一代电源多路复用器器件 TPS2120 (WCSP)和 TPS2121 (QFN)进行采样。  这些新器件采用更新的技术、更小的封装、提供相似或额外的功能(例如、更高的电压和电流、电流限制、短路保护等)、并提供可调迟滞。  

    我有一个主题、讨论了可调迟滞在 TPS2121上的工作原理、还详细介绍了配置我们的新器件: e2e.ti.com/.../734615

    基本上、当 IN2为输出时、ST 引脚被拉低。 如果一个电阻器网络被连接至这个引脚、电压将被拉低并提供一个带有滞后的电压比较。

    作为参考、您能否评论此设计的应用?  

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 此器件的应用是通用双电源注入器。 其中用户设备将由5V 墙上适配器供电、但在断电的情况下、将由外部可拆卸锂聚合物电池供电。 在这种情况下没有问题、因为5V 适配器和 batery 之间的电压延迟较高。 无振荡。

    但是、用户也可以将此器件与两节电池配合使用、此时会发生振荡。

    我假设可以切换到 TPS2113、其中控制输入的导通为电压基准、并且将其与 STAT 相结合可能会导致钝化。

    遗憾的是,DigiKey 上还没有 TPS2121

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darius:  

    感谢您提供背景信息!

    TPS2121将于2018年第4季度末推出、但您现在可以在 TI.com 上订购样片。

    谢谢、

    Arthur