This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22922:导通电压高于输入电压

Guru**** 2380960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22922
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737735/tps22922-on-voltage-higher-than-input

器件型号:TPS22922

大家好、

TPS22922的导通(EN)电压能否高于输入电压? 因此、输入电压为1.8V、导通电压为3.3V。

此致

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    导通引脚电压可能低于 VIN 引脚电压。 ON 引脚电压可与 VIN 引脚电压分离。 导通引脚电压仅需高于 VIH、器件才能导通。

    谢谢、

    黄亚瑟