This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:设计适用于物联网设备的太阳能充电器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ25570, BQ24210, BQ24250, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737207/bq24650-designing-a-solar-charger-for-iot-device

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ25570BQ24210BQ24250BQ25505

你好

我已经阅读了 BQ24650的数据表、我认为它适合我的学校项目、但我有一些问题。  

因此、我们需要构建一个器件、以连接几个每5分钟消耗约50mA 电流的传感器、我们要使用的 GSM 模块消耗约1W 峰值电流(持续几毫秒)、所有电压均为3、3V。 传感器每5分钟进行一次测量(测量过程大约需要1分钟)。 µA 器件完全进入睡眠模式、仅消耗几 μ A 电流。 我们希望使用大约0.5-2W 的太阳能电池板(电池板的电压将取决于我要使用的充电器)为电池组充电。 电池为4个18650锂离子电池、并联电压为3.7V。

因此、问题是我找不到一个具有 MPPT 和适当电池保护功能的充电 IC、即独立 IC (因此没有 μ I²C 接口或类似的器件)。 我得到的最接近的是 BQ24650。 但我是否可以驱动电池组的系统负载? 在电池已满但系统正在耗电时、考虑到我将系统负载与电池并联、充电算法是否会被混淆。

BQ24650甚至适用于如此低功耗的应用吗?  起初、我认为 BQ24210是正确的选择、但由于它是线性的(因此效率低下)并且没有真正的 MPPT、因此它不适合我的应用。 然后我找到了 BQ25570、但它没有适合锂离子电池的充电电路、它只能提供100mA 的功率、这不足以为 GSM 模块供电。

我希望有人能帮助我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    上述所有三个器件以相同的方式执行 MPPT。 它们使用充电器的 VINDPM 电路将充电器输入电压上的电压调节为固定电压、通常为电池板开路电压(VOC)的80%。 对于 BQ24650、您使用从 VBUS 到 MPPSET 引脚的电阻分压器。 对于 BQ25570、您可以使用电阻器或简单地连接到 VSTOR 以实现80% MPPT。 对于 bq24210、您仅使用1个电阻器来设置 VINDPM (电池跟踪模式没有电阻器)。 您可以通过表征面板特征并添加与电阻器串联的热敏电阻来提高面板温度范围内的精度、如下所述: www.ti.com/.../slua586a.pdf。 因此、您可以将任何充电器与外部 VINDPM 电阻器配合使用、如 bq24250。 面板的 VOC 和 ISC 将决定用于太阳能的充电器。 要充电至4.2V、您需要 VOC = 4.2V/0.8V +余量。

    BTW、如果有用、您可以并行使用多个 bq25505或 bq25570。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢您、

    因此、当我使用 BQ24650时、是否可以将系统负载并联到电池?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 请记住、充电器将无法精确地终止充电、因为充电器将看到任何系统负载电流都将作为充电电流。