This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62180:不愿意有源放电

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62180, TPS54622, TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736072/tps62180-not-willing-active-discharge

器件型号:TPS62180
主题中讨论的其他器件: TPS54622TPS54821

您好!

我们不想对输出电容器放电。 在这种情况下、TPS62180工作 VO 引脚在 Vo 引脚和输出电容器正节点之间是否保持悬空或连接高值电阻?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    不允许连接 VO 引脚。 该引脚也用于 AEE 功能。

    让我检查一下是否允许串联电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    我确认我们无法接受与 VO 引脚串联的电阻器。 除了输出放电之外、该引脚还用于其他功能。

    您能否添加一个与输出串联的二极管、或使用负载开关禁用输出电压进入负载而不进行放电?

    您需要6A 电流、还是4A 电流电流有问题? 我们有不带放电的 TPS621361。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris 和 San、

    遗憾的是、我们需要5A 电流。 我们是否有一个未连接有源放电或通过断开/高电阻器禁用的替代器件?

    此致、

    渡边俊弘   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    TPS54622是否满足您的需求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris:San、

    该架构与 TPS54821类似。 它需要电容器进行补偿。 没有补偿电容器和有源放电的器件似乎...

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    也许您可以离线联系我、了解您特定客户的特定需求和应用。 我们可以找到一个有效的解决方案。