This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:BQ76PL455的一些特性

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737842/bq76pl455a-some-questioin-of-bq76pl455

器件型号:BQ76PL455A
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455EVM

您好、尊敬的

我使用的是 BQ76PL455EVM 板。  我已完成单板测试。 现在、我需要测试菊花链模式。 但我无法将第二个 EVM 板连接到系统。

我通过这种方式连接第二个板:将第二个板的 J4连接到第一个板的 J5、FAULT +连接到 FAULT-、COML+连接到 COML-、WAKE_UP 引脚连接到 GND、RX 和 TX 引脚连接到 VIO。 GUI 只能检测到 FRist 板、我应该如何连接第二个 EVM?  

谢谢、