This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:菊花链

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737804/bq76pl455a-daisy-chain

器件型号:BQ76PL455A
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455EVM

您好,亲爱的

我正在使用 BQ76PL455EVM 板、需要确认的问题、谢谢。

我在两天前完成了电路板调试。现在、我想测试菊花链。 n‘t、我无法 通过 菊花链连接第二个 EVM 板。

我通过这种方式:第二个板的 J4连接到分线板‘J5,唤醒引脚连接到 GND ,RX 和 TX 引脚连接到 VIO。然后,使用 BQ76PL455' GUI,但只能检测到一个板。 我该怎么做?

此致。

10/5000
Wǒ bùnéng liánjiē qǐ dì èr gè bǎn μ A
我无法连接第二个板
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng Xu、

    1)请检查 SW2设置。 对于堆栈 EVM、应 将 SW2设置为 DIFF 模式。

    2)您可以下载 sluba7a_bq76PL455EVM 和 GUI 用户指南、并参阅 SW2部分了解更多详细信息。

    3)如果仍然无法正常工作、您可以将第二 块板作为基板来检查该板的功能。

    我)问题应该是1 μ s。

    谢谢!  

    Andy