This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6735:TPS6735

Guru**** 2519530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737704/tps6735-tps6735

器件型号:TPS6735
主题中讨论的其他器件:TPS63700

您好!  

EN 引脚上的输入电流限制是多少? 我希望始终启用 EN 引脚。  

我能否将其连接到 VDD、或者 EN 引脚是否会被炸?

此致、  

Juliana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Juliana:
    可以始终启用器件。 如果不禁用器件、则无负载的 IC 功耗会更高。
    我会添加一个10k Ω 上拉电阻器。

    TPS63700也可能很受关注。 它具有更宽的输入电压范围和可编程输出电压(使用两个电阻器)。 效率也更高。

    此致、
    Julian