This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780 TIDA-01622 PCB 文件

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737874/ucc28780-ucc28780-tida-01622-pcb-files

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件:TIDA-01622

大家好、TI 人:

我有一个项目65W C 型 PD

但我 只能 在 TI 网站上找到 TIDA-01622光绘文件、您能否与我分享 Altium 可编辑文档  ( .PcbDoc)

我需要更改 PCB 尺寸以适应外壳。

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    TIDA-01622的 CAD 文件(Altium)位于以下链接中:
    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    它位于标题"TIDA-01622 CAD 文件(修订版 B)"下、而不仅仅是"TIDA-01622 Gerber (修订版 A)"下。

    如果这解决了您的问题、请单击已解决按钮。

    对此,
    Ulrich