This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:远程电压感测功能

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737943/tps53622-remote-voltage-sense-function

器件型号:TPS53622

如果我 的芯片组具有电压感测引脚、如 VCCP_SENSE+/VCCP_SENSE-、我将按如下方式进行设计。

AVSP <--电阻<-- VCCP_SENSE+

AVSN <--电阻器<-- VCCP_SENSE--

AVSP <--电阻器<-- VCCP (近芯片组)

AVSN <--电阻器<-- GND (近芯片组)

TPS53622能否同时感测芯片组的电压感测引脚和电源引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    通常、将 SENSE+和 SENSE-线路连接到控制器上的反馈引脚的电阻为0Ω Ω。 CPU 附近直接连接到 VCCP 和 GND 的另外两个将大约为10Ω Ω 到100Ω Ω。

    在这个设置中、感测线路优先并成为控制器的主反馈、所以 CPU 电压被调节至技术规格。 连接到芯片组附近的 VCCP 和 GND 点的另外两个电阻称为"捕捉电阻器"、它们成为反馈的备用形式。

    很多时候、工程师希望在没有 CPU 的情况下为电路板加电进行初始验证、以确保电源轨没有问题会损坏处理器。 额外的两个电阻器允许在 CPU 就位或不就位的情况下形成闭合反馈环路。

    在电路板上同时使用这两个选项不会出现问题。 如果 CPU 附近的平面安装了一个小值电阻器、以避免两个感测点相互战斗、我们的部件将正常工作。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen