This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:申请设计审查

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734441/tps24751-request-a-design-review

器件型号:TPS24751

你好

申请以下规格的设计审查。

输入电压:2.5V ~ 7V

最大电流:6A


此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    感谢您的联系! 您能否分享有关此项目和用例的一些背景信息。
    请填写设计计算 器 www.ti.com/.../toolssoftware 并分享以供查看。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    如果需要有关设计计算器的任何帮助、请告诉我

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    很抱歉我得晚回复。

    请查看随附的设计计算器文件。

    此项目是 SSD 测试板。

    客户不想使用 OVP、UVP 功能。

    如果 OVP、UVP 功能被禁用、请申请参考设计。

    谢谢。

    此致...

    e2e.ti.com/.../6012.TPS2475x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_HighVin_5F00_RevA.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    感谢您使用充满电的设计计算器。
    设计看起来不错。 我这边有两条评论。
    1.如果不需要 OVP -将 OV 引脚接地
    2.将 Rprog 更改为35k 以将功率限制设置为21W (推荐用于此器件)

    此致、
    Rakesh