This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:在移除电池电源时、不能正常进入运输模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737588/bq25600-enter-into-ship-mode-undesirably-when-remove-bat-power

器件型号:BQ25600

在生产测试中、在移除 BAT 电源后、在下一站再次供电后、某些电路板将不会通电。BQ25600进入运输模式、将/QON 拉至低电平几秒钟、它将通电。  移除 Bat 电源时、BATFET_DIS 寄存器有时会更改为1、这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYS 引脚上连接了什么电容? 插入电池时、浪涌电流可能会触发 Q4 OCP、Q4会被锁存。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于蜂窝式模块、VSYS 上有两个最大值为100uF 的电容器、总共最大值为200uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换药柜时,是否已完全取出电池? 是否可以在插入电池之前插入适配器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更换充电站时、电池已完全取出、一个 SKU、我们同时插入适配器并插入电池、因此、如果在插入电池之前需要插入适配器? 另一个 SKU、我们无法插入适配器、我们需要按下按钮将/QON 拉至低电平、或重新通电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的准确回复。