This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS23751:TPS23751 VFO

Guru**** 2521300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751, TPS23751EVM-104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737246/webench-tools-tps23751-tps23751-vfo

器件型号:TPS23751

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在考虑在 PoE 设计中使用 TPS23751、但我需要分析直流/直流行为和变压器设计。

WebBench 中最接近的功能等效直流/直流控制器是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    遗憾的是、我们没有在功能上与 TPS23751接近的 WEBENCH 模型、但我可以推荐已知的工作参考设计并提供测试报告数据。 您的输出要求是什么?

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tom、
    我的输出为5V 和+/-15V、因此有点不寻常。
    我已经订购了 TPS23751EVM-104、因此将使用定制设计的变压器进行实验。
    另一个问题:我的负载将在大约11W 至17W 之间变化、具体取决于使用的功能。
    分类为类型2 PD 后、PSE 的功率是否低于13W 时出现问题?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    PD 显示 PSE 的类别是 PSE 需要为 PD 预算的最大功率。 只要功耗不低于维持功率特征阈值(请参阅 TPS23751数据表的第7.4.1.6节)、PSE 就会保持连接、并且应提供最高功率级别。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tom、
    明白了、这很有帮助。