This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331DR UVLO 设置问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736809/tps54331-tps54331dr-uvlo-setting-problem

器件型号:TPS54331

您好 TI EE:

        当我使用 TPS54331DR 作为5V 输入电压至1.2V 输出电压降压 IC 时、我希望使用另一个3.3V 电源轨来控制 UVLO 点。

        当3.3V 电源轨升 至 2.8V 时、TPS54331DR 将开始工作、当3.3V 电源轨降至2V 以下时、TPS54331DR 将关断。

   请帮助确保该设置是否合理。

   非常感谢。

  

此致

Cheney_Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请告诉我与 EN 引脚连接的电阻器值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cheney、

    是的、您可以这样做。 请参考数据表中的第8.3.4章来计算电阻器值。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason:

                  REN1:267K 欧姆、REN2:210K 欧姆。请帮助确保 REN1、REN2的值是否合理。谢谢。

    此致

    Cheney_Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sam
    REN1:267K 欧姆、REN2:210K 欧姆。请帮助确保 REN1、REN2的值是否合理。谢谢。
    此致
    Cheney_Sun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的值应为 REN1=267K 欧姆、REN2=183K 欧姆。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

              谢谢

              如果 EN 为典型值:1.25V,则 REN2=183K 欧姆。

               但是、如果 EN 是最坏情况 1.35V、RN2=210K Ω。

              我想我应该计算最坏情况 UVLO REN1、REN2。

    Cheney_Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cheney、

    好的、您可以使用该值。 但对于大多数器件、Vstart 和 Vstop 将低于2.8V 和2V。
    您的应用是什么? 当 Vin 增加到2.8V 时、您希望确保器件能够启动的剂量?

    肖恩