This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:12V 输出的最小输入电压

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735214/lmr33630-minimum-input-voltage-for-12v-output

器件型号:LMR33630

我计划使用此 IC 生成12V 输出。 输出电压为12V 时、安全运行的最小输入电压是多少?

在计算电感 L 和 Lmin 直到13.2V 时、电感值是合理的。 当输入电压低于13.2V 时、Lmin 值大于 L 值计算。 那么、我是否应该考虑13.2V 是生成12V 输出的最小输入电压? 或者是否有其他计算?

此致、

Biswadeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biswadeep、

    最小输入电压将是转换器的最小关断时间 RDS_ON 和电感器的 DCR 的函数。

    您对电感器的测量值是多少?您的工作频率是多少?

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Katelyn:
    感谢您的回答。 以下是我参考数据表进行的计算。

    输入电压:12.6V
    输出电压:12V
    K:0.3
    IOUTMax:1A
    Fsw:400000Hz
    Lmin 为常量:0.28

    L =4.761904762uH
    最小值:8.4 μ H

    无论开关频率如何、当输入电压低于13.2V 时、Lmin 值变为低于 L。如果我想生成12V 稳压输出、这是最小工作输入电压吗?

    此致、
    Biswadeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biswadeep、

    感谢您澄清问题。 我看到了您是如何计算 Lmin 和 L 的。您需要针对标称输入电压调整电感器的大小。

    正确的是、随着输入电压下降、电感器纹波电流将减小。 但是、随着输入电压下降、频率也将通过延长转换器的导通时间开始折返。 这将使您能够在较低的输入电压下工作。

    如果您还有任何疑问、或者是否仍不清楚、请告知我。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Katelyn:

    感谢您的回答。 您能否提供有关较低电压的计算。 我们更容易解决设计方面的问题。 正如您提到的、频率将开始折返、背后的计算是什么。 它将使我们能够计算发射。 此外、当纹波电流减小时、计算公式是什么?

    此 IC 数据表通常提供5V 和3.3V 输出的参数、但不提供12V 输出。 如果您可以提供计算结果、它将更有用。

    此致、
    比斯瓦迪普
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn、您好!

    请进行任何相同的更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biswadeep、

    本应用手册讨论了方程式: www.ti.com/.../slyt293.pdf

    使用公式8计算最小输入电压的 Vout_max。

    如果有任何疑问或您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn、您好、感谢您的回答。 我有答案。 再次感谢。 )