This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何设计推挽式设计的缓冲电路

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737547/how-to-go-about-designing-a-snubber-circuit-for-a-pushpull-design

缓冲器能否在消除变压器初级线圈中不必要的信号方面发挥重要作用? 如果怀疑这是我设计初级侧 MOSFET 发热的主要原因、计算 RC 网络的值是否有助于降低推挽式拓扑中初级侧电源开关 MOSFET 的这种发热效应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amal、
    推挽式转换器变压器漏电感中存储的能量需要在电路中的某个位置安全地耗散。
    这是缓冲器的任务、它通过将此无用能量传输到电容器并在电阻器中耗散来实现。 在此过程中,该缓冲器会减慢开关波形的速度,从而降低开关 MOSFET 和/或二极管的功率损耗。 这是缓冲器的主要功能。 通过仔细的变压器设计和良好的 PCB 布局、可以最大限度地减小缓冲器。

    此外、降低开关的 dV/dt 有利于 EMI、但会降低整个系统的效率。
    您可以在网上找到有关缓冲器设计的多个参考。 随附了一份有关缓冲器的 TI 研讨会论文、您会发现该论文很有用。
    www.ti.com/.../slup100.pdf

    此致
    John