This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:使用 BQ24630 (锂镍锰钴氧化物)为 NMC 电池充电

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737640/bq24630-charging-nmc-batteries-with-bq24630-lithium-nickel-manganese-cobalt-oxide

器件型号:BQ24630

我正在为 LiFePO4充电器使用 BQ24630、但现在想为最新版本的锂电池 NMC 充电。

LiFePO4和 NMC 之间的差异:

磷酸铁锂:

标称电压:3.2V
充电电压:3.65V

NMC:

标称电压:3.6V
充电电压:4.2V

我将使用单节电池、我可以将 BQ24630的充电电压设置 为4.2V、但其他一切是否正常?

如果不是、我该如何使用它为 NMC 充电? 我还可以使用其他器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关不同锂化学物质的文章:
    batteryuniversity.com/.../types_of_lithium_ion
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BQ24630将根据 d/s 上的图15中的充电曲线为电池充电 请检查 NMC 规格、并查看 BQ24630充电曲线是否符合 NMC 充电要求。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。