This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:TPS53219A 能否并行驱动两个双 MOSFET?

Guru**** 2520960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737595/tps53219a-could-tps53219a-drive-two-dual-mosfet-in-parallel

器件型号:TPS53219A

尊敬的先生:

对于电流较高的应用、TPS53219A 能否并行驱动两个双 MOSFET? 例如、输入为12V、输出为1V/50A。

MOSFET 规格。 如附件所示。

Andy Line2e.ti.com/.../Dual-MOSFET-spec.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    TPS53219A 具有非常强大的驱动器、因此它可以、但提供的规格并不完整。 如果您可以提供 MOSFET 器件型号和预期的开关频率、那么我可以确认。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mathew、

    MOSFET 器件型号 FDPC8016S 和 FSW 为500kHz。

    林志安