This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:Chem ID 与 GPCCHEM 不匹配

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737357/bq40z50-r1-chem-id-do-not-match-with-gpcchem

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、 BQSTUDIO

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在评估来自 SDI 的 INR18650-35E 电池、在 BQstudio 中、该电池具有两个化学 ID:-2123和2162、但是、当他们执行充电-放松-放电-放松循环并上传到 GPCCHEM 时、  

最佳 ID 是2112、 BQstuido 中的 Chem ID 与结果表 GPCCHEM 是否不同? 客户应选择哪个 ID? 非常感谢。

3个包含 samimiar 结果的单元格如下所示:

Chem Id 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
2112 1.38 0.8
2125 1.46 0.27
2162 1.78 0.43

下面是 BQstudio 提供的信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该选择具有最小 DOD 误差的 ID。 这就是这样组织列表的原因。 这里是 ID 2112。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Batt:
    非常感谢您的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、您很受欢迎。