Other Parts Discussed in Thread: TPS563219A
大家好、社区
我们设计并构建了具有 TPS563219A PMIC 稳压器的硬件。
对于上一批生产批次(1000个电路板)、TPS563219A 不是通过我们的经销商提供的、因此基于数据表和
https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/t/561563?TPS563219A-TPS563219A-vs-TPS563219
我们使用 TPS563219 (非 A)作为直接替换器件。 我们在使用该部件时遇到一些严重问题、请参阅下文。
在2块故障电路板上将非 A 版本替换为 A 版本后、一切都按预期工作。
电路
主要区别在于、在我们的生产批次中、使用了更大的电感器、使用的是4.7uH 而不是3.3uH。
数据表中的可能/建议值表2"建议的元件值"列出了使用的值、电感器在范围内
电流/峰值电流的规格、所以我在这里看不到问题。
布局
该板是一个2层单侧 PCB。
行为 TPS563219 (非 A)
使用 TPS563219 (非 A)时、TPS 的输出似乎保持禁用状态。
在以下屏幕截图中、蓝色线迹显示了输入电压。
黄色迹线显示屏幕截图上方所示的白色。
输出电压-故障
器件内部电源
实验室电源、放大第一个峰值。
输出电压-稳定
有时、在某些电路板上、输出电压会达到稳定状态。
器件内部电源
软启动电压-故障
软启动充电的时间常数符合预期、但会重复放电。
实验室电源。
开关输出电压-故障
实验室电源。
时间轴上的不同分辨率。
行为 TPS563219A
将 TPS563219替换为 TPS563219A 可解决此问题。
实验室电源。
问题
- A 版本和非 A 版本之间有何差异(包括细微更改)?
- 系统中是否有任何值位于允许值的边缘(A 版本可以与这些值进行比较、而非 A 版本的反应更少放弃?)
- 您是否在布线/布局中看到潜在问题?
- 对于某些已知故障、非 A 版本的行为是否为预期行为? 这种行为的原因是什么?
- 我们如何知道我们不会遇到与 A 版本类似的问题?
非常感谢、
Lars Heinrichs