This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713P-Q1:允许的最大 ESR 值

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713P-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737611/tlv713p-q1-maximum-allowed-esr-value

器件型号:TLV713P-Q1

您好、香榭丽舍

我的客户对 TLV713P-Q1的产品感兴趣、并询问 TI 是否可以为输出电容器提供可用的 ESR 值、尽管数据表中有一个说明、即建议使用 X5R/X7R 类型的陶瓷电容器。

您能否提供建议 ESR 值的明确标准?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noboo 您好、

    TLV713-Q1经设计可与任何输出电容器一起工作时保持稳定。 请记住、虽然 LDO 仍将保持稳定、但使用具有高 ESR 的电容器可能会降低内部控制环路相位裕度、并通过将 ESR 零点推至较低的频率来增加瞬态稳定时间。 为了确保该零点不影响相位裕度、其频率应超出 LDO 带宽。 对于无电容 LDO、这通常约为10kHz。 建议的最大 ESR 取决于输出电容器、可按如下方式计算:

    FZ = 1/(2*PI*ESR*Cout)> 10kHz

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerard、您好!

    非常感谢您提供了清晰的答案。

    此致、