This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:是否可以使用 QOD 对反相电压进行放电?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736441/tps22810-is-it-possible-to-use-qod-for-discharging-inverting-voltage

器件型号:TPS22810

大家好、我想知道 TPS22810可用于-4.4V 反相电压放电。  

因为如果 IC 电压设置为通用 GND、在最坏的情况下、QOD 与 R 的电势电压电平等于-4.4V、对吧? 如果是、它似乎违反了 QOD 引脚的负电压-0.3V。

我的理解是否正确? 请告诉我。 此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    遗憾的是、从负载开关的角度来看、我们没有任何器件能够切换负电压轨。 除了 MOSFET、这些器件还具有额外的电路、这些电路可能会因偏置错误而损坏。 这些电源轨的电压和电流规格是什么? 也许我们可以推荐另一个器件。

    谢谢、

    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄
    我注意到、非常感谢。 该电源轨上的电流(-4.4V)为5A。
    如果可以、请告诉我其他推荐的器件。

    此致、NY