This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:VIN_VOUT ON 用于启用直流/直流、而 QOD 用于输出直流/直流放电

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736418/tps22810-vin_vout-on-for-enabling-dc-dc-but-qod-for-discharging-of-output-dc-dc

器件型号:TPS22810

我想知道这是否可以用这种方法。 典型应用 QOD 通过 R 连接到 VOUT 进行放电。 但是、我想的是针对直流/直流实现、QOD 用于需要快速放电的直流/直流输出。 此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    感谢您联系 E2E。

    我发现 TPS22810的 VOUT 存在潜在问题。 没有任何东西可下拉负载开关的输出、因此如果 EN 被禁用、它可能保持悬空。 您能否简单地将 TPS22810置于直流/直流转换器的输出端、并以这种方式使用 QOD?

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄  

    非常感谢您的回答。 我刚才注意到、我忘记在 EN 节点放置下拉电阻器。 因此、如果我的理解正确、或者将考虑您建议的方式、我认为这是有效的。  

    此致、Naoki Yada