This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:VAUX 引脚在未使用时是否可以保持悬空?

Guru**** 2584745 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736976/lm25066-can-vaux-pin-be-left-floating-when-unused

器件型号:LM25066

尊敬的 Sirs 或 Madams:

当 不使用 VAUX 引脚的电压遥测功能时、VAUX 引脚能否保持悬空?

或者、 当不使用电压遥测功能时、VAUX 引脚是否必须连接到 GND?

此致、

Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinsuke Tanaka、

    如果未使用 VAUX 引脚、请将其连接至 GND。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rakesh San:
    感谢您的快速响应。
    我知道 VAUX 引脚在未使用时应连接到 GND。
    顺便说一下、为了加深我的理解、当 Vaux 悬空时会发生什么问题吗?
    悬空会增加 LM25066的电流消耗吗?
    或者、悬空会导致 LM25066出现故障吗?
    此致、
    Shinsuke Tanaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinsuke Tanaka - San、

    VAUX 是用于外部源监控的输入。 即使保持断开状态也不会出现任何问题、器件电流消耗也不会发生任何变化。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rakesh San:
    感谢您的解释。
    我知道 VAUX 引脚在未使用时可以保持悬空、并且悬空不会导致任何问题。
    此致、
    Shinsuke Tanaka