This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53603-Q1:Cboot 串行电阻器选择建议值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM53603-Q1, LM53603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737369/lm53603-q1-cboot-serial-resistors-selection-recommended-value

器件型号:LM53603-Q1
主题中讨论的其他器件: LM53603

大家好、

我的客户在其 T-Box 产品中使用 LM53603-Q1、并遇到 EMC 问题、因此在 Cboot 中添加了一个10R 串行电阻器以解决 EMC 问题。 但在添加此电阻器后、我们发现一些电路板在轻负载条件下无法启动。 我认为这是由该电阻器引起的、并怀疑该值是否可以满足要求。

谢谢。

最佳和尊重

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    我已将您的问题转交给产品专家、他将跟进您的问题。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    我们研究了 LM53603的最大 RBOOT、发现在不进一步验证的情况下应使用的最大值为3欧姆。 如果使用较大的值、则遇到的第一个问题通常是在低温下启动。

    此致、Robert