This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24650:是否有开发或发布 UCC24650 Q1版本的计划?

Guru**** 2813555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1, UCC24650, UCC28700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734423/ucc24650-do-you-have-any-plan-to-develop-or-release-q1-version-of-ucc24650

器件型号:UCC24650
主题中讨论的其他器件:UCC28730-Q1UCC28700-Q1

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 UCC24650与 UCC28730-Q1搭配使用。 但他们的产品使用 UCC24650是针对汽车市场的。 因此、他们需要 UCC24650的 Q1版本。

 您是否有开发或发布 UCC24650 Q1版本的计划? 此外、您是否有任何 Q1产品可用于替代 UCC24650?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya

    公开评论任何未来可能的器件违反了 TI 政策。

    如果您需要改善瞬态响应、我建议考虑使用 UCC28700-Q1。 这是另一个符合 Q100标准的反激式控制器、不需要唤醒 IC 即可实现良好的瞬态响应。

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    感谢你的答复。 下面我可以再问一个问题吗?

    问:这种低功耗待机电源系统(UCC28730-Q1+UCC24650)是否不适合汽车市场、因为 UCC24650目前没有 Q100认证?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya

    UCC28730-Q1无需 UCC24650即可工作。 唯一的问题是瞬态响应会更差、因此可能需要很大的输出电容。 如果应用没有较大的负载瞬态或输出电压范围可能较宽、则可能仍然工作正常。

    此致
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    非常感谢您的回复。

    此致、
    Kazuya Nakai。