This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26600是否可以并联以增加高达4A 的电流?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735218/tps2660-can-tps26600-be-connected-in-parallel-to-increase-for-up-to-4a

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件: TPS2662

 大家好、

 我们的其中一个原子体正在考虑将 TPS26600用于其新产品。 他们希望使用 TPS26600将其电源输出(24V) 电流限制在2A 以下。 但在未来、它们的电源输出电流将增加到4A。 对于较高电流产品、他们对 TPS26600有如下疑问。

问题1.  TPS26600是否可以并联以将电流限制值增加到4A?

问题2. 与18V 电子保险丝系列相比、TPS26600的价格非常高。 您是否有任何价格低于 TPS26600且可用于24V 电力线的产品?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。