This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:TPS54160A 的 BOOT 和 PH 端子之间是否需要任何外部二极管?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737557/tps54160a-is-any-external-diode-needed-between-boot-and-ph-terminal-of-tps54160a

器件型号:TPS54160A

 大家好、

 我们的一位客户正在将 TPS54160A 用于他们的新产品。 他们有一个问题,如下所示。

问:TPS54160A 的 BOOT 和 PH 端子之间是否需要任何外部二极管? 是否不需要它、因为 TPS160A 在内部具有"引导充电"电路?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 BOOT 到 PH 不需要二极管、只需要一个 BOOT 电容器。  请参阅下面的典型原理图。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Katelyn Wiggenhorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn、您好!

    感谢您的回复。

    此致、
    Kazuya Nakai。